This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:Slva882

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717830/tps53679-slva882

器件型号:TPS53679

尊敬的 Carmen:

阅读完 Slva882文档后、我有一些问题。 感谢您的响应。

问题1。 我想知道19.9A 来自哪里? 您能否提供公式?  

问题2. 如何使用功能“floor”? 例如:n=3相;d=3.3V/12V=0.275;m=floor (n x D)=floor (3*0.275)=?

问题3. 多相的 icin 和 ICO 公式与单相相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    感谢您的查询。 请在此处查找我的评论。

    问题1。 我想知道19.9A 来自哪里? 您能否提供公式?

    请参阅 slva882的公式1、此处的条件为12Vin/0.9VOUT (共6相)、因此标称 Cin RMS 电流为240A * 0.083 (即19.92A)。

    问题2. 如何使用功能“floor”? 例如:n=3相;d=3.3V/12V=0.275;m=floor (n x D)=floor (3*0.275)=?

    floor (n x D)是不超过 n x D 的最大整数,即 floor (3*0.275)=0

    问题3. 多相的 icin 和 ICO 公式与单相相同?

    您可以使用 n=1、结果将相同。


    Chasel