This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM234:数据表缺少信息。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717922/lm234-data-sheet-missing-information

器件型号:LM234

LM234的额定工作电流范围为1uA 至10mA。  "I_set 与 I_bias 之比"图对于为 R_set 选择正确的电阻至关重要、该电阻用于设置基准电流。

但是、该图并未涵盖该组件的完整指定范围。  它仅会降至10uA。  该图中缺少1uA - 10uA 的范围。  客户 需要完整的图才能使用此组件进行设计。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    电子邮件中的内容 我可以在这些低电流下测试器件并绘制典型图。 这是您感兴趣的吗?

    -Marcoo