This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:25节串联电池的 BQ76940 + BQ76930、11 (BQ76940的第二个)损坏

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718064/bq76930-bq76940-bq76930-of-25-series-battery-the-11-the-second-of-bq76940-damage

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76940

BQ76930 (VC0-VC10)、BQ76940 (VC10-VC25),当 BQ76940的连接器插件、VC0和 VC1 可能损坏时。 这不是第一次。

然后,我使用 万用表测量 VC0和 VC1的阻抗。 它是312Ω μ A、我知道它是异常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    bq769x0系列不是为堆叠而设计的、但可以在仔细考虑电路板设计的情况下完成。 我不能说是什么造成了您看到的损害。 以下是 TI 参考设计的链接、其中使用了2个 bq76940器件的堆叠。 检查原理图和布局、查看是否有任何问题提示。

    此致、
    Matt