This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3478:需要 WEBENCH DEISIGN 文件

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717662/webench-tools-lm3478-need-webench-deisign-files

器件型号:LM3478

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我使用 WEBENCH 设计了具有以下配置的直流/直流转换器。   

输入电压= 24V

输出电压= 90V  

输出电流= 1A。

使用的 IC = LM3478

我已经在 WEBENCH 中下载了 CAD 文件、但无法打开这些文件。

请告诉我是否可以获得相同的光绘文件、或者是否有其他解决方案、请告诉我。

谢谢、此致

Manjunatha S

Biomendix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manjunatha、

    感谢您考虑使用 LM3478。 您需要将电路板设计文件导出到以下受支持的常用 PCB 软件之一。
    (1) Altium
    (2) Allegro
    (3)鹰
    (4) Mentor Graphics

    然后可以从此处生成光绘文件。

    谢谢、
    Youhao Xi