请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27542-G1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具/软件:Linux
你好
密封钥匙为20180101。 我尝试通过命令通过 i2c 代码来解封 bq27542。 首先发送0x0101到0x0000,然后 发送 0x2018到0x0000,0xFFFF 到0x0000,xFFFF 到0x0000。 完成所有这些操作后、读出0x0000、值为 0x608b、仍处于密封状态。 我是否错过了更多的步骤?