This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:如何使用 BQstudio 退出 BQ27750的 ROM 模式。

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716896/bq27750-how-to-quit-rom-mode-for-bq27750-using-bqstudio

器件型号:BQ27750

您好、E2E 社区、

遇到了有关 BQstudio (V 1.3.54.1)和 ROM 模式的问题。

我已尝试使用 EV2300 (V.3.1c)并在读取过程("创建图像文件"按钮)之后、使用 BQ27750EVM 在 ROM 模式下创建"黄金映像"。 器件对 I2C 地址0x16做出反应(不像往常一样对0xAA 做出反应)。 我使用高级命令 I2C 工具读取 TWI 0x16和地址0x00 上的一些值->响应为0x17如何使用 BQstudio 中的"高级命令工具"使 IC 退出 ROM 模式?

谢谢。

Dmytro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmytro、

    您的芯片可能被欺骗、需要更换。 这是因为您在 EV2300上使用了较早的固件对芯片进行编程。 您需要将 EV2300上的固件更新为版本3.1 m 或3.1r。 请使用以下链接中的文件执行此操作。 您将需要第二个 EV2300来执行此操作。 如果您遇到任何挑战、请告诉我。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2047.4745.EV23000_5F00_876FW-Updater.zip

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的回答,您问了有关 EV2300的 FW 更新的问题,我是否可以使用 EV2400对 EV2300工具重新编程?

    此外、我还发现了有关 EV2300启动机制的有趣信息、正如一篇文章中所述- EV2300加载通过 USB 连接到 PC 时、它是 FW (我已拆开了我的 EV2300、但没有发现作为核心 MCU 的外部闪存 IC 和 TUSB3200芯片)、 因此,二进制文件在设备启动时加载,二进制文件本身作为映像存储在本地 PC 上,我是否可以用最新的二进制文件替换我的二进制文件以获得正确的固件?

    谢谢、
    Dmytro。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    您能不能帮助我找到正确的 TWI 指令、以便在 BQ27750上退出 ROM 模式?
    我看过不同的 TI 接口盒和手册、但找不到合适的接口盒。

    谢谢。
    Dmytro。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmytro、

    我相信您不能用 ev2400来更新 EV2300上的固件、从而更换二进制文件。 您需要第二个 EV2300。 你有一个。
    要退出 ROM 模式、请在 bqstudio 的编程窗口中单击执行固件按钮。

    我99%确定您的芯片被欺骗、您将无法退出 ROM 模式。 请更换电路板上的芯片。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    嗯、不、我们的实验中没有额外的 EV2300、因为我们只订购了一个工具、假设它可以自我维持、并且 EV2300不支持内部 FW 升级听起来确实很糟糕。 真遗憾。
    我能否将 EV2300发送给某些 TI 代表以获取固件升级?
    我有哪些选择????

    谢谢、
    Dmytro。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件按钮的相关说明。

    我的测量仪表仍然在这里、它处于 ROM 模式、并且可以正常工作。
    我使用 BQstudio 读取/写入寄存器。 在 ROM 模式下、没有问题。
    我按下了"执行固件"、但失败、说"器件未确认"。

    是否有任何方法可以清空整个闪存并加载适当的.srec 以使器件恢复正常工作、但我想我仍然需要 EV2300 3.1r 以正确的方式执行此操作?

    Thnaks。
    Dmytro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmytro、

    我已向您发送朋友请求。 我们将使其脱机。

    谢谢

    Onyx