This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:BQ25120启动充电失败

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716936/bq25120-bq25120-starting-charge-failed

器件型号:BQ25120

尊敬的所有人:

尝试实现源文件来控制 BQ2510 (非'A'版本)、并且有一个主要问题、在将所有寄存器初始化为相应的值并询问寄存器状态(0x00)后、它会在字段的高位回答就绪状态、 因此、我尝试通过更改寄存器(快速充电控制寄存器)中的 CE 位来激活充电状态、但没有任何变化、这意味着状态寄存器继续报告就绪状态... 有什么想法或帮助?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /CD 引脚的状态是什么? 您也可以读取寄存器上的/CD 引脚状态。 当适配器存在时、/CD 引脚必须为低电平才能进行充电。  

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我取得了一些进展,但有一个重要的问题,让我解释一下:

    1) 1) CD 驱动为低电平、因此 BQ 处于活动状态
    2) 2)我将快速充电寄存器(0x03)更改为300mA
    3) 3)通过读取寄存器0x00获取状态、并获取值0xC1 (因此设置了故障位!!!)
    4) 4)获取指示00无错误代码的故障寄存器

    状态报告错误报告故障为什么? 但电池正在充电、但是如果我尝试在步骤2上获得小于40mA 的值(ICHRG_RANGE = 0)、那么读取寄存器00时没有错误

    请帮帮我。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以检查 ILIM 设置吗? 我将更新数据表以使用以下语言。

    '如果读取状态寄存器上的故障、并且该寄存器或后续寄存器中没有任何故障、则表示 ILIM 故障。'

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ILIM 通过665欧姆电阻器进行设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 ILIM 和 GND 之间安装电阻后,我们是否可以通过 I2C 进行覆盖?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 您可以。 当 I2C 通信开始时、您可以覆盖所有默认电阻器设置。  

    此外、还要考虑看门狗复位。 当适配器存在时、您将需要与器件通信(至少是读取)、以使看门狗不会导致复位。  

    此致、

    gautham