请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 考虑到我的设计具有以下特性、计算最大采样率的最佳方法是什么:
测量-12节电池并进行外部平衡。 (14位 ADC)
-3个外部温度传感器。 (14位 ADC)
- 1个测量电流的电路(16位 ADC CC)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Matt、
感谢您提供相关信息。
我有几个问题
1)根据 slua775文档第2.1节:
当"Cell Balancing = Off"时、在50mS 窗口内对11 (11)次转换取平均值。
这是否意味着、当平衡关闭时、存储在 VCX 寄存器中的电压是11个平均采样的结果?
2)根据 slua775文档第2.2节:
当"Cell Balancing = ON"时、在12.5mS 窗口内对三(3)次转换取平均值。
这是否意味着 VCX 寄存器中存储的电压是平衡开启时3个平均采样的结果?
3)温度(12.5mS 窗口)怎么样?
4) CC 怎么样?