This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:写入数据闪存后、我们需要等待多长时间、BQ 才能完成写入?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717866/bq34110-how-long-do-we-need-to-wait-after-writing-to-data-flash-for-bq-to-complete-the-write

器件型号:BQ34110

TRM 没有提到写入数据闪存后需要等待(4.1.1写入 DF 示例)。

是否可以写入 DF 位置并立即读回它?

或者、我们是否需要延迟写入完成?

如果是、需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    数据表指定的字编程时间为2ms (最大值)。

    此致、
    Matt