This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:在断电期间启用 GPIO#39;s &FPWM#39;s

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717942/ucd90160a-enabled-gpio-s-fpwm-s-during-power-down

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件:UCD90160

当 V33A 和 V33D 电源断电时、在3V 和 VRESET 之间、在断电期间处于启用状态的 GPIO 和 FPWM 轨使能端会发生什么情况?

此外,当 V33A 和 V33D 断电并低于 VRESET (2.4V 最大值)时,GPIO 和 FPWM 是否会进入其复位状态,即 GPIO 的=高阻态,FPWM 是否驱动为低电平?

顺便说一下、我确实看到了 E2E 主题:UCD90160:断电和故障处理指南、但它似乎没有解决这些特定问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 IO 在 Vreset 之前保持现有状态。 当电源低于 VRESET 时、IO 状态将恢复为默认状态。

    此致

    Yihe