This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:热性能数据

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250, TPS650250EVM-447

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717725/tps650250-thermal-data

器件型号:TPS650250

团队、

我们是否有可以与客户共享的满载条件下的热数据以供参考?

谢谢。

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    由于这取决于配置的输出电压、因此不太可能、但在记录了特定条件的情况下、我已在该器件的专家中进行了测试。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    TI 可提供的唯一热性能数据位于  数据表的第6.4节热性能信息中、该节还提供了指向此参考文档的链接。   ( )

    该标准根据文档进行了标准化、以尝试为所有 IC 传达类似的信息。

    此数据可用于估算 TPS650250在满载时的热性能、方法是使用直流/直流转换器的效率和 LDO 上的压降作为器件内部耗散的功率。

    但是、需要将此估算值与实际应用进行比较。 通过使用 TPS650250EVM-447、将输出电压修改为最终设计所需的电压并应用最大负载、您可以进一步估算实际应用。 "热风枪"可用于测量可能热点的温度、热像仪可用于查找热点并创建或多或少的热分布图。

    一些热耗散在很大程度上取决于布局、客户还需要在 PCB 上进行测量、以确保在最终应用中、可能的热点不会上升到不可接受的温度。