Other Parts Discussed in Thread: TPS650250, TPS650250EVM-447
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650250 团队、
我们是否有可以与客户共享的满载条件下的热数据以供参考?
谢谢。
Allan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250, TPS650250EVM-447
团队、
我们是否有可以与客户共享的满载条件下的热数据以供参考?
谢谢。
Allan
Allan、
TI 可提供的唯一热性能数据位于 数据表的第6.4节热性能信息中、该节还提供了指向此参考文档的链接。 (
)
该标准根据文档进行了标准化、以尝试为所有 IC 传达类似的信息。
此数据可用于估算 TPS650250在满载时的热性能、方法是使用直流/直流转换器的效率和 LDO 上的压降作为器件内部耗散的功率。
但是、需要将此估算值与实际应用进行比较。 通过使用 TPS650250EVM-447、将输出电压修改为最终设计所需的电压并应用最大负载、您可以进一步估算实际应用。 "热风枪"可用于测量可能热点的温度、热像仪可用于查找热点并创建或多或少的热分布图。
一些热耗散在很大程度上取决于布局、客户还需要在 PCB 上进行测量、以确保在最终应用中、可能的热点不会上升到不可接受的温度。