This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:不平衡 PVM

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717869/lm5035-unbalanced-pvm

器件型号:LM5035

我要测试 LM5035:


1.反馈环路被禁用
2、精密电流源连接到 COMP 端子。
3.我改变输入端的电流并监控晶体管上 PWM 的变化

观察结果:在电流值中、上部晶体管上的 PWM 为70%、而下部晶体管上的 PWM 仅为3%。

考虑到延迟、预计芯片应均匀改变两个通道的占空比。

我的电路不是该芯片的典型电路。 负载24V、30mA (2个通道)。
变压器4:6:6。
做出此决定是为了减少 变压器绕组的匝数

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrey Kitov:

    通过比较内部 COMP 电平与斜坡引脚上的电压、可在内部生成 PWM 信号。 交替 PWM 脉冲会路由到上部和下部驱动器。 这将导致匹配的占空比。

    请捕获 COMP 电流、斜升引脚电压以及上下驱动器输出、以便我们可以检查所有情况。

    您对 CS 引脚执行了什么操作? 该引脚上的信号也可能导致脉宽被切断短路。

    谢谢

    Joe Leisten