This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603EVM:推荐值

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717804/lmzm33603evm-recommended-value

器件型号:LMZM33603EVM

大家好、团队成员。

使用输入电压为24V、输出电压为1.8V 的 LMZM33603EVM 时、建议使用什么值?

Rfbt:8.07 μ s、Rfbb:kΩ μ s、但不 kΩ CFF?

是否需要增加 Cout?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobayashi-San

    表2中、数据表具有 Vout < 2.5V 的建议组件值。 CFF 是不必要的、绝对应该增加 Cout。 为了实现小解决方案尺寸和大 Cout 值、您可以放置150uF (陶瓷)+ 470uF (聚合物)。  

    此致、

    Jimmy