请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050EVM-561 主题中讨论的其他器件: BQ40Z50、 BQSTUDIO、 BQ40Z50-R1
您好!
请告诉我如何通过 BQ4050EVM-561的 SM 总线写入数据闪存?
或者、您可以向我推荐任何与此相关的文档。
我希望在 BQ4050EVM-561的数据闪存中写入和读取实际序列。
此致
Rahul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请告诉我如何通过 BQ4050EVM-561的 SM 总线写入数据闪存?
或者、您可以向我推荐任何与此相关的文档。
我希望在 BQ4050EVM-561的数据闪存中写入和读取实际序列。
此致
Rahul
你好,Swami,
我还在自己的产品中使用 bq27750、但问题是当我写入数据闪存时、没有数据写入寄存器、
例如:如果我要写入寄存器 CUV Threshold (地址为0x45FB),并通过发送 I2C 命令格式(即)来设置3000 MV
写: 3E FB 45(小端字节序)
写: 40 B8 0B (小端字节序)
书写:60 FC 06 (小端字节序)
它将显示默认值2500 MV、命令无法写入寄存器。
但以下写入序列适用于 BQ27750EVM。
此致
Rahul Kumar
8860719701