This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [化学 ID 1081]注意到化学 ID:未对高频电阻进行编程。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717655/chemid-1081-chemid-noticed-high-frequency-resistance-were-not-programed

大家好、团队:

以下是 E2Echina 的问题:

 ChemID 注意到:已成功对化学成分进行编程。 此化学 ID 的高频电阻参数不可用、并且未进行编程。

这意味着什么? 对电量监测计的性能有何影响? 低容量是否不准确并会跳转?

是否有任何建议或解决方案?

我正在尝试联系客户并找到他使用的详细产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我看不到 ChemID 1081。
    但是、高频电阻用于与英特尔处理器配合使用的 Turbo 模式功能(Intel DBPT 规范)。
    如果客户不使用英特尔处理器、他们将不需要此功能、并且可以忽略此值、因为它不用于常规监测。
    否则、可能存在具有高频信息的替代化学 ID、或者可能需要生成新的化学 ID。
    此致、
    Swami