This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82480:是否可以在遥感模式下使用反馈?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717742/tpsm82480-can-the-feedback-be-used-in-a-remote-sense-mode

器件型号:TPSM82480

 不是将反馈电阻器 R1连接到 Vout 引脚上的模块输出、而是将 R1和 R2连接到负载上的这些节点上吗? 它们仍可物理放置在靠近稳压器的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    是的、这是可能的。 使电阻器靠近器件、并在 R1上将 Vout 走线连接到 POL 以克服 PCB 上的 IR 压降。