请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62230 主题中讨论的其他器件:TPS62802、 TPS62821
你(们)好
我正在使用 TPS 62237 DRYT。
输出电压3.3V 的容差以及输出电流的最小值和最大值是多少?
请告诉我您认识的人是什么时候。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
こんにちは、Glaserさん μ A
質問に答えていただきありがとうございます μ A
出力電圧許容値は3.6Vの時、Ω 高 sideとlow Ω sideの値になることがわかりましたが、Ω
やはり出力電流の公差がよくわからないです。μ A
データシートの8.4 ó n 5項以外では、どこを見るとよく理解できるのでしょうか ó n...?
すみませんが μ A
よろしくお願いします。μ A
user5772796こと佑介西河 μ A