This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62237 DRYT 的:电流值上的 TPS62230 μ A

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62802, TPS62821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716323/tps62230-on-the-output-current-value-of-tps-62237-dryt

器件型号:TPS62230
主题中讨论的其他器件:TPS62802TPS62821

你(们)好

我正在使用 TPS 62237 DRYT。

输出电压3.3V 的容差以及输出电流的最小值和最大值是多少?

请告诉我您认识的人是什么时候。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    这是一款电源管理器件、但这是放大器论坛。 仅供参考。

    输出电压容差如第7页的 D/S 所示、在"输出电压精度"下。

    该器件的电流限制会限制输出电流、如第8.4.5节所述。 电流限制容差也显示在第7页。

    最后、我们有更新、更小的 TPS62802、或更高的电流、更高效的 TPS62821。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちは、Glaserさん μ A

    質問に答えていただきありがとうございます μ A

    出力電圧許容値は3.6Vの時、Ω 高 sideとlow Ω sideの値になることがわかりましたが、Ω

    やはり出力電流の公差がよくわからないです。μ A

    データシートの8.4 ó n 5項以外では、どこを見るとよく理解できるのでしょうか ó n...?

    すみませんが μ A

    よろしくお願いします。μ A

    user5772796こと佑介西河 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个英文论坛。 请用英文重新发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Glaser 先生

    我很抱歉。
    感谢您回答问题。

    结果发现输出电压容差值为3.6V、为高侧和低侧值、但输出电流容差也未知。

    除了数据表8.4.5之外、我在哪里可以更好地理解? ...?

    打扰一下

    谢谢你。

    用户5772796 Yusuke Nishikawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishikawa-San、您好!

    我不确定3.6V 指的是什么。 最大输出电压应为3.3V + 2.5%容差= 3.3825V。

    第8.4.5节应说明、在电流限制中、电感器电流将处于高侧电流限制的峰值和低侧 FET 电流限制的最小值。 电感器电流的平均值是输出电流。 因此、您可以通过电流限制值来确定最大输出电流。 通常为845mA。