This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:MX-5.0 -无输出

Guru**** 2381920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2674
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717176/lm2674-mx-5-0---no-output

主题中讨论的其他器件:LM2674

问题已解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤欣

    关于 VIN 问题:
    如果电源不受电流限制(我认为如果您尝试使用的电池也具有相同的结果、则不会这样做)、则必须消耗大量电流。 测量电池处、J1引脚1端子处、LM2674 VIN 引脚处以及连接到布局图所切断电路其他部分的迹线末端的 VIN。 它们都是3V 吗?

    关于布局:
    我认为您的布局不起作用。 我没有所有的信息(如果我看不到过孔、有多少层)、但以下是我的想法:
    电感器应尽可能靠近 SW 节点、以创建尽可能小的 A 环路(SW、通过 L、通过 COUT 到 IC 的 GND 引脚)。
    2、二极管 D3连接到 GND、但 GND 层似乎未连接到任何其他 GND 层。 这也应该是一个短路环路(SW 到 D3到 IC 的 GND 引脚)
    3.每条载流迹线(VIN、VOUT、SW)都应厚得多。 至少30mil、但理想情况下尺寸尽可能大。 这些值看起来是~10。
    4、等等。 请查看数据表以了解布局指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤欣

    我认为电源有问题。 您说电池的测量值为12V、但一旦您连接电路板(消耗几毫安)、在电池上测量的电压就会降至3V?

    您能否再次尝试、而不是连接电路板、而是连接1k 电阻器。 应为12mA。 如果电池电压低至3V、您就知道电池存在问题。

    您还可以使用示波器检查 VIN、以确保它不是您提到的高频项目。 但我同意你的看法,这是不可能的。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤欣

    您是否还可以尝试在电源上连接一个1k 电阻、以查看其行为是否相同?

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、当未连接任何电源时、电池电压为12V。

    在电池上连接1k 电流消耗12mA、电池保持在12V。
    连接电路板会消耗几毫安的电流、电池会降至3V。

    是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤欣

    您能给我发送测试设置的图片吗? 所有这些都不会累加。 以下是我可以想到的唯一可能原因:

    电池/电源电压从12V 降至3V 的唯一方法是拉取大量电流。 确保直接测量电源处的电流。

    如果电源实际上没有降至3V、但您在电路板上测量的是3V、则可能会有几千欧姆的电阻与电源和电路板之间的连接器串联。 这会在12V 电源到达电路板时将其降至3V。

    Sam