This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3433SQ-14AEV:LM3433SQ-14AEV 的"购买期限"状态是什么

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717023/lm3433sq-14aev-what-is-the-life-buy-status-for-lm3433sq-14aev

器件型号:LM3433SQ-14AEV

如果  我们要用于产品设计、LM3433SQ-14AEV 的"购买期限"状态是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    NRND 状态于2017年8月7日完成。 它非常接近于不可用。 您必须通过销售渠道查看可订购的产品。 不建议在新设计中采用 NRND。

    另一个消息来源:"是的、但是如果有人想要订购、我建议他们尝试下订单、因为我一直被非正式告知大多数公司会在最长1.5年的时间内购买 EOL 订单。"

    如果您需要当前项目的器件、我会尽快订购。 如果是新项目、除非您可以订购和保存所需的零件、否则请勿使用此零件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有兴趣在我们的新设计中使用 LM3433 4A 至20A LED 驱动器评估板、但现在请 NRND 建议替换我们可以使用的相同或任何其他兼容评估板。

    我们如何联系销售渠道是否有任何电子邮件 ID?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查找您当地的 TI 代表、了解您从何处订购器件。 由于这是 NRND、因此我不建议使用它来设计新产品。 LM3433可直接替代。

    此致、