This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:当 PRes 引脚悬空或使用 MSP430 μ?的弱上拉 GPIO 时、为什么我能够#39;t 测量高电平

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717718/bq40z50-r2-why-i-can-t-measure-a-high-level-when-leave-pres-pin-floating-or-use-a-weak-pull-up-gpio-from-msp430

器件型号:BQ40Z50-R2

现在、我想使用 MSP430的 GPIO 来控制 bq40z50R2的 PRS 引脚。   DataFlash NR 位= 0。  现在、我可以使用 PRE 引脚来控制 bq CHG DSG MOS 的导通或关断

但是当我输出高电平时,使用一个到 PRE 引脚的弱上拉电阻 器,bq DSG CHG OFF,  为什么我 在 电阻器(100R)的两端测量 vol,那么 vol 是非常低的?

void battery_remove (void)

P3REN |= PRES_N_MCU;
P3DIR &=~PRES_N_MCU;
P3OUT |= PRES_N_MCU;//输入和 OUT = 1,高电平,上拉,删除

我看到 PRS 引脚有 一 个内部上拉电阻器,所以我移除了100R ,然后测量 PRS 引脚使其保持悬空, vol 也很低, 我发现了每秒一次的电流, 0.02V 和0.0V 的切换。

我无法获得高水平的测量结果,因此我觉得这不是稳定的, 请告诉我为什么?  非常感谢!!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    压力表每秒对 PRES 引脚进行一次采样、以减少静态电流。 脉冲将为~4.5V (由齐纳二极管钳位)、持续500微秒。 然后、监测计可检查它是否被拉至低电平(有效):

    理想情况下、当您不想将 PRES 引脚置为有效时、应将其保持在高阻态、当您想将其置为有效时、应将其拉至 GND。

    当监测计未检测到 PRES 引脚的状态时、"RHOUT"开关打开、并将其拉至 GND。

    此致、

    Swami