This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:BQ24075T

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717674/bq24075t-bq24075t

器件型号:BQ24075T

您好!

我想知道 FET Q1的 RDS (ON)和"BQ24075TRGTR 的 Q2 (BQ24075TRGTR)
此外、让我知道这两个 FET 的功耗

提前感谢。

此致、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    使用数据表中输入和输出之间的压降电压、您可以计算出 Q1的 RDS (on)通常为300mΩ Ω、Q2的 RDS (on)通常为50mΩ Ω