请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS62147、 TPS54628、 TPS62135、 TPS62180、 TPS54824我想设计一个具有 DAC 的可变输出降压转换器、 电压为1-5V、最大电流为2A 输入电压为12V 直流。
由于输出将通过 PI 控制来驱动 TEC、因此 Vout 需要对所需的点做出相当快的响应。 当我将不同的直流电压驱动到 FB 引脚时、我担心稳定性。
哪种降压转换器最适合此类应用? 请推荐降压转换器。