This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电压电源引脚9设计异常

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717679/bq76940-voltage-supply-pin9-design-abnormal

器件型号:BQ76940

您好!

使用 BQ7690时、对于以下设计、电池电压为14节串联电芯电压为50V、使用 C5电荷分压、Q818的 G 引脚为17V。 但在实际上电测试中,S 引脚已经是45V,MOS 处于反向偏置状态,引脚9电压超过36V (在数据表上)。 您能帮助识别此设计中的错误吗?

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gene、
    唯一明显的原因是 Q818出现故障并充当电阻器。 您可能还会在 Q818周围查找电阻路径或通过某些污染泄漏。 请注意、REGSRC 引脚不会消耗太多电流、因此不会通过 FET 或在 FET 周围吸收太多泄漏电流来提高 REGSRC 的电压。