This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:PFLASH 或 DFLASH 的最大和最小页面编程时间是多少?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717334/ucd3138a-what-is-max-and-min-page-programming-time-of-pflash-or-dflash

器件型号:UCD3138A

UCD3138A 数据表仅提供闪存页编程时间的典型值。  闪存或 DFLASH 的最大和最小编程时间是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪存控制仅由处理器时钟速度决定。 没有因闪存特性而变化。 因此、实际数量应该只随每个数据表中的时钟速度变化而变化。 当然、也会产生固件开销。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他 TI MCU 等更多详细数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD 系列器件使用 的方法与 MSP432或 C2000器件不同。  闪存写入和擦除操作完全在硬件中完成、并且始终分配足够的时间来允许在闪存生命周期的所有阶段进行完全编程。  因此、正如我说过的、变化将是时钟变化的函数。  UCD 闪存是 UCD 的自定义闪存。  它们专门针对 UCD 要求而设计、包括需要在125°C 的温度下运行和保留数据  

    您提到的其他器件需要对擦除和写入过程进行软件控制、包括编程未完成时的验证和重试。  这在 UCD 上是不需要的、编程时间是确定的、而不是变量。