This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:驱动电流能力

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717668/bq76930-drive-current-ability

器件型号:BQ76930

您好!  

在浏览 BQ76930时、驱动电流能力是多少? 在数据表中、它说 CHG 和 DSG 引脚驱动 MOS、但没有提供驱动电流能力参数、这通常可以在 MOS 驱动器 IC 数据表中看到

此致、

基因



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gene、
    bq76930 FET 驱动输出具有5k 标称导通电阻、数据表作者希望我们根据开关速度计算此值。 在该电阻下、输出电流被限制在大约12V/5k = 2.4mA。 与可能使用独立 FET 驱动器的开关稳压器类型应用相比、输出不能以硬和快速的方式驱动 FET。 电池应用更像是负载开关类型操作。 如果您的电池需要更高的驱动电流、则可以使用 FET 驱动器、调整驱动电阻以避免刺激电池电感。