请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24450 数据表指出、STAT1和 STAT2是集电极开路输出。 因此、我假设它们需要上拉。 我已经尝试过几次使用100k 欧姆电阻器上拉信号、但仍然看不到任何状态变化。 我知道我正在改变状态、因为我可以通过 R14监控电流消耗。
另一个观察结果是、在数据表中、它显示了连接到 VFB 引脚的状态1。 我会假设如果我在该信号上添加一个上拉电阻器、则可能会使 VFB 信号失真。 我的测试证实了这一点、并且我已从状态行中移除了两个上拉电阻器。 STAT2直接连接到 Atmel D20处理器、我想连接 Stat1、以便监控充电状态。 建议我做些什么来监控这些状态线路而不影响电池充电器芯片。
请注意、我们看到电流高达409mA 、当电池充满电时、电流为0mA。 施加的电压高达14.5伏。 14.5来自降压稳压器。
谢谢、
Rob