This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于器件选择(LM25145/TPS40170)

Guru**** 2770845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717750/about-device-selection-lm25145-tps40170

主题中讨论的其他器件:TPS40170LM25145

您好!

客户 正在考虑 LM25145和 TPS40170。
客户要求的规格是:

□Vin=24V□Vout=10~14V (12Vtyp)□Iout=7A (max)□Target Fsw=200~300kHz

在这些条件下、您建议使用哪种器件?
在比较 A 和 B 时、规格非常相似。
因此、客户 在 选择器件时遇到问题。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuki-San、

    如果24VIN 是汽车级的、并且您必须考虑负载突降、我建议使用 TPS40170以获得更高的 VIN。 除此之外、我推荐使用 LM25145。 价格更便宜、更新更好。

    Sam