This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:电源电流

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717326/ucc25600-supply-current

器件型号:UCC25600

数据表中的"启用 VCC 电流"最大值为7.5mA。

在哪种频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当 Vcc 高于10.5V 时、此器件被启用并且栅极驱动器以软启动启动启动(部分7.4.2)。

    表6.5中给出了软启动时的开关频率为142.5kHz。 第7.3.1节还提供了一个用于了解软启动时开关频率的公式。

    最棒的
    Emily
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emily
    感谢您的快速回答! 我不是指软启动/瞬态周期。 如第11页所述:
    SS 引脚电压达到4V 后、软启动周期结束、开关频率相同
    引脚电流的要求。 ->我们将讨论这种稳定的开关频率。 为了提供该7.5mA 电流、情况是在什么频率下? 或者如何计算它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "VCC 电流、enabled=7.5mA"在100kHz 频率下进行了测试。 基于 Rt1=511、RT2=2.37k。
    您可以通过公式(18)、从数据表中的8.1.3计算开关频率。
    但电路板上的开关频率可能略有不同、原因是寄生元件会影响 LLC 增益曲线。
    我们还在线推出了新器件 UCC25630x、如果您对 LLC 控制器感兴趣、可查看该器件。

    此致
    Kevin