This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658:需要帮助以推荐用于替代 LM3658的新器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3658, BQ24040, BQ24072, BQ24081, BQ24080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717222/lm3658-need-help-to-recommend-a-new-part-to-replace-lm3658

器件型号:LM3658
主题中讨论的其他器件: BQ24040bq24072BQ24081bq24080

降级:

由于 LM3658是一个旧器件,我们是否有任何新器件可以替代它?

客户需要以下电感器:

1 -断电、充电暂停或中断

2预认证模式、CC 和 CV 充电。

3 -充电完成

4-电池故障(安全计时器已过期)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    需要了解的几个器件是 BQ24040和 bq24072、它们满足上述要求。
    我们不能直接替代 LM3658、而较新的器件没有 STAT1 / 2。 但大多数器件具有1A 最大电流和100mA/500mA USB 充电选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否帮助提供 BQ24040指示4状态的方法? 我以前已经升级过。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    LM3658具有 STAT1和 STAT2引脚、可提供有关运行模式的更多信息。 如果需要、请参阅 bq24080或 BQ24081。
    请注意、LM3658和 bq24080 / 81没有输入过压保护(OVP)。 输入电压限制为6.5V 或7V。
    但 BQ24040和 bq24072的输入 OVP 超过20V。 但模式指示仅限于电源正常和充电指示。