This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCV011515D:DCV011515DP-U

Guru**** 2549020 points
Other Parts Discussed in Thread: DCV011515D, DCV010505, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717408/dcv011515d-dcv011515dp-u

器件型号:DCV011515D
主题中讨论的其他器件: DCV010505OPA189

目前、我在电路板中使用 DCV0115DP-U 为运算放大器供电。 每块电路板有两个直流/直流转换器 DCV0115DP-U。 这些规格如下所述:-

1)直流/直流转换器的输入电压= 15VDC (固定电压与两个直流/直流转换器相同)。

2)两个直流/直流转换器的每个输出电压(+15V、-15V)上的负载= 6mA (最大值)。

3) 3)两个直流/直流转换器的 SYNCIN 和 SYNCOUT 引脚 在我们的板上保持悬空。

直流/直流转换器的问题在于、在每个电路板中、一个直流/直流转换器都不工作(也就是说、不会产生指定的输出电压)。

3个装配的电路板也会出现同样的问题。

请就这一问题提供适当的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vedang:

    为了在 DCV011515D 上更好地帮助您 ,请  通过 tguerin@ti.com 将以下信息直接发送给我

    问题:

    驱动的运算放大器是什么以及 它们的+/- Vcc 范围是多少? 运算放大器 输出电路是什么? 该输出电路上的最大次级电压是多少

     DCV010505   应用的完整原理图、包括所有输入 和输出陶瓷 电容器 、µF μ F 电容 以及这些电容器的位置。

    布局图和电容器组件连接。

    确定哪个 DCV011515D 正常工作、哪个 DCV011515D 不工作。

    直接测量每个 DCP0115D 上的输入引脚1 (Vin+)和 PIN2 (Vin(-)上的输入电压

    3.测量 并记录输出同步。 每个 DCV011515De 上的引脚8电压。 这可能是交流/直流  交流开关脉冲。

    Tom

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom Guerin:

    我已经向您发送了原理图。 请勿分享原理图。

    关于运算放大器、我们使用了 OPA189、输出电压范围为(0–10VDC)。

    根据德州仪器(TI)数据表的应用信息指南选择电容器。

    目前、我们制造了3张卡片、下面是观察到的三张卡片的问题。

    卡1 = U5无法正常工作。

    卡2 = U3不工作。

    卡3 = U5无法正常工作。

    在故障电路板上执行的练习:-

    1) 1)我还通过提起不起作用的直流/直流转换器的引脚来检查其上的负载。 但令我们惊讶的是,直流/直流转换器在+15VDC 输入电压下仍然没有产生所需的指定输出电压。

    DC-DC 转换器在额定+15VDC 输入电压下产生的输出电压如下所示:-

    卡1 U5 =+9.6V、-9.9V (空载时)。

    卡2 U3 =+6.7V、-6.5V (空载时)。

    卡3 U5 =+14V、13.7V (空载时)。

    2)然后、我认为布局可能是直流/直流转换器的问题、因此我从安装在通用 PCB 上的电路板上取出了有故障的直流/直流转换器、但它仍然没有在+15VDC 输入电压下产生所需的指定输出电压。

    3) 3)还检查了由直流/直流转换器供电的部分的功能、但负载似乎不是问题。 我将发送由未正常工作的直流/直流转换器供电的电路板部分负载电流的屏幕截图。 在照片中、通道1和通道2用于为 PCB 供电。

    4) 4)直流/直流转换器的 SYNCIN 和 SYNCOUT 引脚在我们的应用中保持悬空。 但是、我尝试在制造的 PCB 上连接两个直流/直流转换器的 SYNCIN 引脚、但其中一个直流/直流转换器仍然没有产生指定的输出电压。

    请建议采用相同的解决方案、因为此电路通过焊接所需组件在通用 PCB 上进行了测试、工作正常。 现在、我们在每个制造的 PCB 中都面临着问题。

    希望您能快速回复。