This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:5V 至3.3V 3A

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS563201, TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717666/tps54531-5v-to-3-3v-3a

器件型号:TPS54531
主题中讨论的其他器件: TPS563201TPS563208

输入电压 5V 、

输出电压:3.8V/3A ,

PN:TPS54531  

Q:无负载或负载输出电压不稳定、当 Vin 上升至6.2V 时 、输出电压稳定性;为什么?数据表中的占空比为90%;

或者是否建议使用其他 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您的应用中的输入电压范围是多少? 如果输入电压小于17V、建议使用 TPS563201或 TPS563208。

    TPS54531是非同步降压转换器、在轻负载条件下、Cboot 电压无法在输入电压为5V/3.8V 时为足够的电压充电、因此输出电压将不稳定。