This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:错误黄金映像导出(SREC 文件)

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716508/bq27750-error-golden-image-export-srec-file

器件型号:BQ27750

你好!

我的客户在 遵循电池学习流程时遇到问题、在步骤3中、导出 SREC 文件后、系统会提示成功创建 SREC 文件(实际上它已获得 SREC 文件)。 通信 已关闭、接口如下所示:

它显示"Rom 赞扬结果返回无效校验和"、 我的客户 尝试了两块电路板、 并且在通信断开后电路板甚至无法再次连接通信。

如果 他们采用另一个电路板、那么跳过第三步按照上述步骤进行黄金采样是否会有问题?

我可以获得您的快速帮助吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kun:
    您的器件是否已密封? 在完成评估、编程黄金文件并准备好发货之前、请勿密封监测计。 您能否验证您使用的芯片上的固件版本? 确保它是最新的。 此外、您能否描述您的设置?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    BQSTUDIO 版本为 BQSTUDIO v1.3.54.1。 当我的客户将固件更改为 BQSTUDIOTEST v1.3.86.3时、他们没有发现此类问题。 我想知道 BQSTUDIO 和 BQSTUDIOTEST 之间的差异。
    另一个问题。 这只是我个人的问题。 学习后、将更改哪些参数?
    谢谢

    Kun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    通常、最新的固件版本仍可能是测试版本、可以修复早期版本上存在的问题、正如您在本例中看到的那样。

    监测计完成学习周期后,将更新 Qmax 和电阻表。 您需要正确地对 chem id 进行编程、并设置设计容量、术语电压、充电和放电电流阈值、退出电流、休眠电流、以便成功完成学习。
    如果您有其他问题、请告诉我
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!

    BRS、
    Kun