This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54428:CBST 最大允许值

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717560/tps54428-cbst-max-allowed-value

器件型号:TPS54428

您好!  

由于 MLCC 短缺、客户希望使用更高的 C7值(如果允许)、C7 = 10uF。  

基本上、大电容需要更多的高侧开关充电电压时间、这是否会影响最小导通时间、该时间可能长于 d/s 中指定的最大值?

请告诉我我的理解是否正确。

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    它仅影响加电时的行为。 启动时、10uF 电容器需要更长的时间才能充电至适当的高电平值。 电容电压用于导通 HS MOSFET、如果电压不够高、则无法导通 HS MOSFET。
    如果 IC 成功加电、则 IC 在加电后正常工作。 最短导通时间不受影响。
    10uF 是一个相当大的值、我们尚未对其进行限定、需要进行实验以进行验证。 请查看电路板上的 Vinmin、Voutmax、Ioutmin 以检查加电过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、张、非常感谢