This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773需要一段恢复时间在断电后充电。

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717649/bq24773-bq24773-need-a-recover-time-to-charge-after-pull-off

器件型号:BQ24773

问题: 拔下充电器后 、下次插入时需要将其分开一段时间(大约至少20秒)。 否则、充电电流为0、无法充电。 这是什么原因? 谢谢!

配置说明:1)     2节18650电池串联;充电器电压12V2A、在直流/直流转换为10V;电路如下

2) 2)寄存器配置:

ChargeOption0 = 0x834eH
ChargeOption1 = 0xe10H
ChargeOption2 = 0xc0H
ProchotOption0 = 0x4b54H
ProchotOption1 = 0x8140H
ChargeCurrent = 1024mA
MaxChargeVoltage = 9008mV
MinSystemVoltage = 6144mV
InputCurrentLimit= 2944mA

寄存器0x3BH:CMP_POL:0、CMP_L Ω(IN为high)、CMP_L OUT为high。Ω

PS:1.设置 Ichar=102mA,但实际上是800mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minqiu、
    当电池被取出时、BATPRES 可将充电电流寄存器复位为零。 请在转换器开始切换之前或电池取出后读出充电电流寄存器值。