This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:EN 引脚的输入电流

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715384/tps61021a-input-current-of-en-pin

器件型号:TPS61021A

大家好、

EN 引脚的输入电流是否有数据?
我相信这个值最多是"±几 uA"、但我想知道它只是为了参考。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    根据 EN 引脚上的电压电平、电流大约为1-3uA。 如果 VEN=2V、则大约为2uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San、

    感谢您的友好支持!

    1)
    我相信 当 VEN=0V 时、输入电流大约为±(1-3 uA)
    我的理解是否正确?

    2)
    以下是实际测量值吗? (设计值?)
    >根据 EN 引脚上的电压电平,电流大约为1-3uA。 如果 VEN=2V、则大约为2uA。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita-San,

    请查看我的以下回复:

    1)
    我相信 当 VEN=0V 时、输入电流大约为±(1-3 uA)?
    我的理解是否正确?

    --> 输入电流是什么意思? IIN 或 IEn 流入 EN 引脚?

    2)
    以下是实际测量值吗? (设计值?)
    根据 EN 引脚上的电压电平、电流大约为1-3uA。 如果 VEN=2V、则大约为2uA。

    -->这是一个设计值,有一个电阻器在内部从 EN 连接到 GND,大约为1M 欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持!

    1)
    我相信 当 VEN=0V 时、输入电流大约为±(1-3 uA)?
    我的理解是否正确?
    --> 输入电流是什么意思? IIN 或 IEn 流入 EN 引脚?
    -->我是指当 VEN=0V 时,“IEn 流入 EN 引脚”。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita,

    当 VEN=0时、IC 处于关断模式。 电流将流入 VIN 引脚和 SW 引脚、总共小于3uA。 几乎没有电流流入 EN 引脚。