This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28515:是否有 WebBench 设计支持 PFC+PMW?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28515, UCC28056, UCC256301, PMP20795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717396/webench-tools-ucc28515-is-there-webbench-designed-support-for-pfc-pmw

器件型号:UCC28515
主题中讨论的其他器件: UCC28056UCC256301PMP20795

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、Fellow

我正在寻找交流/直流解决方案、具体规格如下:

输入电压110-230

-输出电压24V 直流

输出电流12A

我尝试使用 WebBench 生成设计、但无法选择 UCC28515、即使是其他 PFC+PMW 控制器件也是如此。 请建议我、因为我想提供 BOM 和原理图以向客户展示。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴查

    我们没有适用于 UCC28515的 webench 模型。

    对于新的 PFC + ISO 直流/直流设计、我们推荐使用我们最新的 PFC 控制器 UCC28056和 LLC 控制器 UCC256301。 这两款器件都具有 webench 模型。

    我们还提供符合您规格的参考设计。

    TIDA-01557是具有12V 输出的组合 PFC+LLC、但 PFC 和 LLC 的输入侧是相关的
    PMP20795是隔离式直流/直流 LLC 级、其输出更接近于您的规格

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的回答