This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266:请 请帮您检查原理图。

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716579/tps65266-pls-kindly-help-to-check-the-schematic

器件型号:TPS65266

降级:

请帮您检查以下原理图。

e2e.ti.com/.../5.pdf

BTW、我们是否可以直接使用 webench 中的基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    需要将 PGOOD 上拉100kOhm、原理图未显示连接。
    2.您可以在每个 COMP 引脚上放置一个与现有 RC 并联的小电容器。 组装电路板时、您无需安装此盖。 它有助于在出现任何不稳定问题时优化补偿设计。

    其他方面看起来不错。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    另一件事是、SS1/2/3与0.01uF 接地。
    请注意,流入 CSS 的电流将是3倍,这意味着软启动时间将是1/3。

    此致、
    Sam