This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:EV2300兼容性?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717150/bq27750-ev2300-compatibility

器件型号:BQ27750

大家好、我有一个基于 bq27750的电量监测计板、我正尝试 通过 EV2300上的 I2C 接口连接到 bqStudio。 这是受支持还是需要 EV2400?

我已将1750_0_04-bq27750.bqz (可在本论坛中找到)添加到 bqStudio 软件的配置目录(1.3.54.1)。 我需要安装/升级任何其他软件?

我可以通过示波器看到从 EV2300到达电路板的 I2C 信号。 但是、我始终收到"器件未确认"错误消息。

谢谢、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我只需对此执行测试。 EV2300可与 bq27750配合使用。 如果您可以在 bq27750EVM 上进行测试、则应按 S1将 1S 短接、 并将 PACK 引脚短接以用于唤醒监测计。

    对于 您的系统、 这 与 充电器 正在启动充电和唤醒监测计相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我已经唤醒了电路板;我知道它在 FET 导通时(OCV =电池电压)处于唤醒状态、而它们之前处于关断状态。 仍然没有通信。

    请注意、我不使用 EVM、而是使用围绕 bq27750设计的电路板(制造商已经测试可正常工作)。 我认为电缆很好、因为我可以在示波器的电路板输入焊盘上看到看起来良好的 SCL 和 SDA 信号。

    还有其他想法吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您有哪些证明表明电路板工作正常。 我建议您获取 EV2300或 ev2400并查看您是否可以与 bqstudio 通信。 如果可以、我建议查看电路板上的上拉电阻、并确保线路上也没有太大的电容

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx。 到目前为止、我唯一证明电路板处于唤醒状态的是、在我在 P+/P-上施加一个小电荷脉冲后、P+/P-上的 OCV 从0V 变为3.6xV。
    尽管如此、与您一样、我现在怀疑 EV2300缺少上拉功能。 上拉电阻器需要什么电阻器值?
    谢谢、
    文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查参考原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx! 如怀疑的那样、上拉电阻器达到了这一目的。