This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20343EVAL:4.9V 2.33A 输出的最小输入电压

Guru**** 2494535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20343, TLV62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715543/lm20343eval-minimum-voltage-in-for-4-9v-2-33a-out

器件型号:LM20343EVAL
主题中讨论的其他器件:LM20343TLV62130A

对于该 LM20343评估板、2.33A 负载下4.9伏输出的最小输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Isaac、

    我建议使用 Webench。 如果出现错误、Webench 会告诉您错误是什么。 根据您的参数、我能够在 Webench 上获得6.6V 的最小 Vin。

    但是、如用户指南中所述、评估板的设计工作输入电压为12V、但可在4.5V 至25V 范围内工作(由于电容器的额定电压)。 因此、对于具有您的参数的评估板、6.6V-25V 之间的输入电压应良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Webench 不允许我为 LM20343输入低于7V 的输入电压。 是否可以自动加载评估板配置并对其进行编辑? 我使用的是用于输入电压的电池组、其范围为8.4V-5V。 我确实修改了 Rfb1=46.4k 和 Rfb2=7.32k、这似乎在没有电感器发出嗡嗡声的情况下为我提供了最大的功率输出。 通过添加此配置信息、6.6V 是否仍然是可能的最低输入电压? 更低的 Vin 最小值是理想选择、以便电池组能够充分发挥其功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、该最小电压是否在负载下开路或闭合?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Isaac、

    您可以在 Webench 上编辑组件以仿真评估板。 但是、该器件的最大占空比为80%、因此使用该器件时不能大幅降低。 根据您指定的输入电压、我建议您尝试使用具有更高占空比的 TLV62130A 等器件。 根据您的参数、最小值约为5.5V。

    最小电压为负载下的闭合电路。 负载基于您的输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 不允许我为 LM20343输入低于7V 的输入电压。 是否可以自动加载评估板配置并对其进行编辑? 此外、该最小电压是否在负载下开路或闭合? 我使用的是用于输入电压的电池组、其范围为8.4V-5V。 我确实修改了 Rfb1=46.4k 和 Rfb2=7.32k、这似乎在没有电感器发出嗡嗡声的情况下为我提供了最大的功率输出。 通过添加此配置信息、6.6V 是否仍然是可能的最低输入电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以在 Webench 上降至6.6V、而无需提及我已经超过了占空比限制。 Webench 中的原理图选项卡可让您更改元件的值并查看不同的波特图和瞬态。 但是、没有预设的评估板配置。 正如我之前说过的、Vin 基于闭合电路、因为它假设您在输出端放置负载。 此外、由于占空比为80%、6.6V 仍将是可能的最低 Vin。 但愿这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Isaac、

    我已经在实验室中测试了 EVM、发现4.9VOUT、2.33AOUT 的输出在 VIN=6.15V 时开始下降

    Sam