This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:28V 至100V 转换器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717332/tps40210-q1-28v-to-100v-converter

器件型号:TPS40210-Q1

大家好、下午好。

我正在设计一款峰值1KW 左右的高功率射频移相器。

此设计使用需要-100V 反向偏置电压的引脚二极管来执行。

我得到的电路电压为100V、修改后的电路也如下所示  

我已对-100V 进行了相同的修改。 附件  

如有必要、请建议进行更改。

感谢 youe2e.ti.com/.../webench_5F00_esim_5F00_5769354_5F00_4_5F00_2_5F00_373495492.pdfe2e.ti.com/.../updated_5F00_28_5F00_100V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anilkumar、

    修改后的电路错误、由于 D3极性、电感器电流无法继续。

    要从正源获取负电压、您可以将反激式与 TPS40210-Q1等升压控制器配合使用、或将反相降压/升压与降压控制器配合使用。 由于您的电压为100V、因此反激应该是一种方法。

    谢谢、
    Youhao Xi