This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53014:输出电压大于7V

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717495/tps53014-output-voltages-greater-than-7v

器件型号:TPS53014

大家好、

我能不能理解是什么导致了 TPS53014的最大输出电压限制?无论何时我可以在更高的输出电压下使用此 IC、我都能做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    我建议遵循数据表建议。 该器件的设计和评估结果为最大 Vo=7V。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D-CAP 是“直接电容器”模式代码,它基于直接感应输出电压并实现具有固定导通时间和可变关断时间的半滞后控制。 在 D-CAP2中,内部斜坡发生器使用开关节点电压来模拟输出电容器上的 ESR 斜坡,该电路以平均开关节点为基准,该节点在等于输出电压的平均电压上“乘以”。 由于该斜坡发生器电路、输出电压必须处于内部放大器的工作范围内。

    由于这些是以 SW 引脚为基准的内部电路,并且没有对其进行外部访问,因此我不认为有办法扩展输出电压范围。