This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ27510-G3:gdk、BQstudio 1.3.76

Guru**** 2494535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717220/ccs-bq27510-g3-gdk-bqstudio-1-3-76

器件型号:BQ27510-G3

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 GDK 和 BQ Studio 1.3.76获取 BQ27510-G3的"黄金映像"。 "更新状态"已更改为"02"、"Qmax"和"Ra 表"也已更新。 在导出"golden imge"之前、 我检查"dataflash"并将"ischarge current threshold"从400mA 更改为2000mA、接下来 按 "write to all"。  有一个不存储此数据的泵。 为了确保此数据是否已存储、我关闭"dataflash"并重新打开它。 但我注意到、"更新状态"更改为"01"。 黄金映像不会存储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    为什么要将放电电流阈值设置为如此高的值。 这在我看来并不正确、因为监测计可能永远不会进入放电模式。 监测计需要进入放电模式才能使 IT 算法正常工作。

    谢谢
    Onyx