This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:最大充电电流

Guru**** 2544810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717285/bq24650-max-charge-current

器件型号:BQ24650

你(们)好,先生  

我是否知道 BQ24650最大充电电流? BQ24650是否可用于20A 充电电流?

由于我在数据表中看到 BQ246x0可以支持10A 充电电流、但我在 BQ24650数据表中看不到最大充电电流规格  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、
    是的、BQ24650可用于20A 充电。 20A 是 BQ24650最大充电电流、可在 TI.com 上查看。 如果您搜索 BQ24650产品、它将显示为最大充电电流为20A 的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电电流的大小是外部 FET 栅极电荷和电容的函数。 bq24650栅极驱动器只能驱动如此大的电流。 在最坏的情况下、您必须添加栅极驱动器和/或单位增益缓冲器来提高栅极驱动强度。