This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5017:Ubuntu 14.04 WEBENCH 问题,它显示的所有内容都是"加载.."

Guru**** 2494535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715776/webench-tools-lm5017-ubuntu-14-04-webench-problem-all-it-show-is-loading

器件型号:LM5017

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

即使 Adobe Flash 插件权限设置为允许。 请参阅屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    我建议在查看时使用不同的浏览器或操作系统。 我已将此帖子转发给 WEBENCH 团队。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、
    您能告诉我们您使用的是哪个版本的 Firefox 吗?

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mozzila Firefox 上的47.0适用于 uburtu 规范1.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

      Google Chrome、IE 11及更高版本以及 Firefox 60及更高版本的桌面版本支持此应用程序。 是否可以尝试将 Firefox 浏览器升级到最新版本?

    此致、

    Gerold