This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:由于 Q1导通电阻升高、部件断裂

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716689/tps65150-broken-unit-due-to-elevated-q1-on-resistance

器件型号:TPS65150

我们发现在发生故障的 TPS65150中、内部 Q1 MOSFET 的导通状态电阻为~7.5 Ω。 该开关降级的最可能原因是什么? 此器件与一个大约150mA 功率的标准 LCD 屏幕图纸一起使用。 该装置仅运行了几天、主要是在高温条件下。 谢谢你。 福尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于2018年10月8日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Falk、

    由于我们今天已经在电话上讨论过这个问题、我将关闭这个主题。

    如果需要、我将通过电子邮件直接与您沟通。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢!