This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A、无主机通信

Guru**** 2494545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717526/bq25703a-bq25703a-without-host-communication

器件型号:BQ25703A

您好!
该应用图将满足我对具有以下特性的充电器的需求:
- 4节锂离子电池正在充电
-PowerPath-技术
-高效率
问题是主机接口会将开发成本拉高到给定的限值以上。
因为我想问以下问题:
是否可以在没有主机的情况下使用 bq25703A?
2.使用 bq2461x 是否可以达到相同的效率和 PowerPath 行为?

非常感谢您的努力。
弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在没有主机的情况下使用 bq25703A?
    否 BQ25703A 是主机控制的器件。 如果没有 I2C 命令、则无法启用和终止充电。

    2.使用 bq2461x 是否可以达到相同的效率和 PowerPath 行为?
    是的、请参阅数据表效率、在20V 输入电压4S 电池时、两个器件的峰值效率都约为96%。