This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:BQ27750

Guru**** 2494565 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717242/bq27750-bq27750

器件型号:BQ27750

您好!

我还  在自己的产品中使用 bq27750、但问题是当我写入数据闪存时、没有数据写入寄存器、

例如:如果我要写入寄存器  CUV Threshold (地址为 0x45FB ),并通过发送 I2C 命令格式(即)来设置3000 MV  

写: 3E  FB 45( 小端字节序)

写: 40  B8 0B (小端字节序)

书写:60 FC 06 (小端字节序)

它将显示默认值2500 MV、命令无法写入寄存器。

但以下写入序列适用于 BQ27750EVM。

 

此致  

Rahul Kumar

8860719701

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您如何与 EVM 通信? 是使用 EV2300还是使用主机控制器直接连接到监测计。 一件好事是、您有一个能够与之通信的功能单元、这样您就能够对两种情况下的通信线路进行比较分析。

    在无法写入的设备上、您需要确保未密封。 如果它在 EVM 上工作、它应该在您的上工作。 检查通信线路、确保线路上的电容不会过大、电压电平正常。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用的是 Ev2400、 我还使用解封模式进行测试

    此致 Rahul