This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51010B:与镍氢电池组兼容

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51221, BQ51010B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717524/bq51010b-compatibility-with-nimh-pack

器件型号:BQ51010B
主题中讨论的其他器件:BQ51221

我正在尝试寻找一个无线充电接收器、此接收器与电池组电压为9.6V 的8S1P 镍氢电池组兼容。 我想知道 BQ51010B (或 BQ51221)是否支持镍氢电池、如果支持、是否有任何建议配置允许我为9.6V 电池组充电? 如果没有、是否有任何器件型号可支持这些需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们没有任何镍氢电池无线充电设计。
    BQ51010B 输出电压限制为7V、BQ51221限制为8V。